我们今天能为您提供什么帮助?

Control Expert中I/O事件任务、定时器事件任务的优先级是怎样的?

问题描述:
Control Expert中I/O事件任务、定时器事件任务的优先级是怎样的?

所属产品线:
EcoStruxure Control Expert(原Unity Pro)

解决方法:
事件任务有 3 种指定的优先级别,如下图:
  • EVT0 事件处理是最高优先级的处理。它自己可以中断其他类型的事件处理。
  • 输入/输出模块触发的 EVTi 事件处理(优先级 1)优先于定时器触发的 TIMERi 事件处理(优先级 2)。
  • 在 Modicon M580、M340、Premium 和 Atrium PLC 上:按序存储和处理优先级为 1 的事件处理 类型。
  • 在 Quantum PLC 上:优先级为 1 的处理类型的优先级由下列位置确定:
    • 输入/输出模块在机架中的位置,
    • 通道在模块中的位置。
    具有最小位置编号的模块具有最高的优先级。
  • 定时器触发的事件处理优先级为 2。处理优先级由最小定时器编号确定。(定时器事件由 ITCNTRL 功能块触发