我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
[Q&A]EcoStruxure Control Expert14.0中的M580版本最高只能选择到2.80,如何可以选择2.90?
问题描述:
EcoStruxure Control Expert14.0中的M580版本最高只能选择到2.80,如何可以选择2.90?

所属产品线:
EcoStruxure Control Expert(原Unity Pro)

解决方法:

需要安装14.0的HF2补丁,安装完成后,M580版本就可以选择到2.90。