ATV340变频器如何修改加速时间和减速时间?
问题描述:
ATV340变频器如何修改加速时间和减速时间?所属产品线:
ATV340变频器解决方法:
ATV340变频器如何进入菜单:菜单介绍
功能描述:将加速时间和减速时间都设置为3s。设置步骤如下:
参数设置是否正确按照如下步骤检测:
DI1端子和24V接通,变频器运行。从 0 加速至[电机额定频率] FrS所需时间为3s。
DI1端子和24V断开,变频器减速停机。从 [电机额定频率] FrS 减速至 0 所需时间为3s。
是否有帮助?


需要帮助?
产品选型工具
快速轻松地为您的应用找到合适的产品和附件。
获取报价
开启在线采购咨询,我们的专家将与您联系。
我要采购
开始在线采购咨询,专家将会与您联系!
帮助中心
一站式查找满足您所有需求的支持资源。