ATV340变频器如何实现端子启停,固定频率运行?
问题描述:
ATV340变频器如何实现端子启停,固定频率运行?所属产品线:
ATV340变频器解决方法:
变频器如何进入菜单:菜单介绍
功能描述:ATV340变频器默认AI1模拟量电压给定频率,如果在没有外接模拟量和不需要调速的情况下,可以通过设置低速频率来实现以某一个固定频率运行。
设定步骤如下:
1、低速频率设置为5HZ:

2、设置启动命令为端子,需要设置:①参考频率通道1-AI1;②控制模式-组合通道。
参数设置是否正确按照如下步骤检测:DI1和+24V接通,变频器以固定的低频频率5Hz运行。
是否有帮助?


需要帮助?
产品选型工具
快速轻松地为您的应用找到合适的产品和附件。
获取报价
开启在线采购咨询,我们的专家将与您联系。
我要采购
开始在线采购咨询,专家将会与您联系!
帮助中心
一站式查找满足您所有需求的支持资源。