我们今天能为您提供什么帮助?

ATV340变频器如何修改语言?

问题描述:
ATV340变频器如何修改语言?

所属产品线:
ATV340变频器

解决方法:

ATV340变频器如何进入菜单:菜单介绍

介绍ATV340变频器面板如何更改语言操作。

更改语言操作:按HOME进入主菜单,快速滑动触轮控至第8项'我的偏好'打开。进入8.1 '语言选择'。 列表中依次为语言类型;滑动触轮控,选择需要更改的语言,点击OK键确认。

ATV340设置路径:

备注:上面是以把面板语言修改成中文为例,其他语言类型也是同样路径修改