ATV340变频器给定频率模板四个参数如何修改?
问题描述:
ATV340变频器给定频率模板四个参数如何修改?所属产品线:
ATV340变频器解决方法:
ATV340变频器如何进入菜单:菜单介绍
ATV340变频器设置路径:
给定频率模板参数中四个不同给定模板模拟量和频率对应关系如下:
标准模板
这个是默认的参数,默认模拟量最小值对应低速频率,模拟量最大值对应高速频率。
基带模板
基带模板模拟量和频率对应的曲线为模拟量最小值对应0HZ,模拟量最大值对应高速频率HSP。当给定的模拟量对应的频率低于低速LSP是 以LSP运行
静带模板
静带模板模拟量和频率对应的曲线为模拟量最小值对应0HZ,模拟量最大值对应高速频率HSP。当给定的模拟量对应的频率低于低速LSP是 以0HZ运行
0静带模板
0 静带模板在给定模拟量为0的时候,输出频率为0Hz;模拟量不为0时,频率和模拟量对应关系和标准模板一致。
是否有帮助?