我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Video:EcoStruxure Machine Expert梯形图编程
问题描述:
EcoStruxure Machine Expert梯形图编程

所属产品线:
EcoStruxure Machine Expert(原SoMachine)

应用环境:
EcoStruxure Machine Expert

解决方法:

本视频将介绍Machine Expert梯形逻辑图(LD)的编写方法,步骤如下:

1.双击打开Machine Expert,新建工程,创建新项目;

2.打开设备树,添加设备;

3.打开应用程序树,右键MyController,选择添加对象,添加程序组织单元,创建新的POU,实现语言选择梯形逻辑图(LD);

4.进入编程界面进行程序编写。本视频演示了从快捷栏调用指令和从工具箱调用指令编写起保停梯形图程序的方法。