我们今天能为您提供什么帮助?

Video:EcoStruxure Machine Expert ST编程

问题描述:
EcoStruxure Machine Expert ST编程

所属产品线:
EcoStruxure Machine Expert(原SoMachine)

应用环境:
EcoStruxure Machine Expert

解决方法:

本视频将介绍Machine Expert 结构化文本(ST)的编写方法,步骤如下:

1.双击打开Machine Expert,新建工程,创建新项目;

2.打开设备树,添加设备;

3.打开应用程序树,右键MyController,选择添加对象,添加程序组织单元,创建新的POU,实现语言选择结构化文本(ST);

4.进入编程界面进行程序编写,编写完成将POU添加到任务配置中。本视频演示了起保停加计时的结构化文本(ST)编写方法及仿真测试。