Video:EcoStruxure Machine Expert FBD语言编程
问题描述:
EcoStruxure Machine Expert FBD语言编程所属产品线:
EcoStruxure Machine Expert(原SoMachine)应用环境:
EcoStruxure Machine Expert解决方法:
本视频将介绍Machine Expert 功能块图(FBD)的编写方法,步骤如下:
1.双击打开Machine Expert,新建工程,创建新项目;
2.打开设备树,添加设备;
3.打开应用程序树,右键MyController,选择添加对象,添加程序组织单元,创建新的POU,实现语言选择功能块图(FBD);
4.进入编程界面进行程序编写,编写完成将POU添加到任务配置中。本视频演示了在工具栏调用MOVE操作符进行数据传送的功能块图(FBD)程序编写方法及仿真测试。
是否有帮助?