我们今天能为您提供什么帮助?

Video:EcoStruxure Machine Expert FB FC编程及说明

问题描述:
EcoStruxure Machine Expert FB FC编程及说明

所属产品线:
EcoStruxure Machine Expert(原SoMachine)

应用环境:
EcoStruxure Machine Expert

解决方法:

本视频将介绍Machine Expert FB/FC编程,步骤如下:

1.打开设备树,添加设备;

2.打开应用程序树,右键MyController,选择添加对象,添加程序组织单元,创建新的POU,类型选择程序;再次创建新的POU_1,类型选择功能块;

3.进入编程界面进行程序编写,在POU_1(FB)中编写起保停程序,在POU工具箱中调用POU_1,可多次调用此POU_1功能块,程序编写完成后将POU添加到任务配置中,选择在线-仿真-登录到,进行仿真测试。