Video:EcoStruxure Machine Expert程序仿真
问题描述:
EcoStruxure Machine Expert程序仿真所属产品线:
EcoStruxure Machine Expert(原SoMachine)应用环境:
EcoStruxure Machine Expert解决方法:
本视频将介绍Machine Expert中程序的仿真方法,步骤如下:
1.打开应用程序树,右键MyController,选择添加对象,添加程序组织单元,创建新的POU;
2.编写程序完成后将POU添加到任务配置中;
3.点击编译,编译完成后选择在线-仿真,点击登录到,此时为停止模式,点击运行即可进入仿真运行模式,进行程序读取、写入和变量值修改;
4.点击在线,选择退出,即可退出程序状态的监控。
是否有帮助?