Video:EcoStruxure Machine Expert断点调试功能
问题描述:
EcoStruxure Machine Expert断点调试功能所属产品线:
EcoStruxure Machine Expert(原SoMachine)应用环境:
EcoStruxure Machine Expert解决方法:
本视频将介绍Machine Expert断点调试功能,步骤如下:
1.打开设备树,添加设备;
2.打开应用程序树,右键MyController,选择添加对象,添加程序组织单元,创建新的POU;
3.编写加法程序,完成后将POU添加到任务配置中,点击在线-仿真-登录到;
4.点击调试-新断点,选择断点位置,点击运行,启用断点,再次点击运行,可发现设置断点的程序段已停止运行;选择切换断点,运行后程序段恢复正常运行。
是否有帮助?