我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Video:EcoStruxure Machine Expert变量监视,强制赋值与索引
问题描述:
EcoStruxure Machine Expert变量监视,强制赋值与索引

所属产品线:
EcoStruxure Machine Expert(原SoMachine)

应用环境:
EcoStruxure Machine Expert

解决方法:

本视频将介绍Machine Expert中变量的监视、强制赋值与索引,步骤如下:

1.打开应用程序树,右键MyController,选择添加对象,添加程序组织单元,创建新的POU;

2.编写起保停程序完成后将POU添加到任务配置中;

3.打开设备树,双击MyController,双击需要连接的控制器,点击登录到,输入用户名和密码(Administrator);

4.打开视图,选择监视,添加需要监视的变量,可以监视或更改变量的值;若关联外部节点,需通过强制更改变量值。