Video:EcoStruxure Machine Expert Modbus通信
问题描述:
EcoStruxure Machine Expert Modbus通信所属产品线:
EcoStruxure Machine Expert(原SoMachine)应用环境:
EcoStruxure Machine Expert解决方法:
本视频将介绍Machine Expert中如何进行Modbus通讯,步骤如下;
1.新建Modbus-RTU主站项目,添加M241设备,设置串行线路波特率、校验位、数据位、停止位,添加Modbus_Manager,设置Modbus-RTU主站;
2创建新的POU,进入编程界面,调用ADDM、READ_VAR和WRITE_VAR功能块进行数据读取和写入,编写完成后将POU添加到任务配置中;
3.新建Modbus-RTU从站项目,添加M241设备,设置串行线路波特率、校验位、数据位、停止位参数与主站一致,添加Modbus_Manager,设置Modbus-RTU从站地址;
4.分别设置主从站的PLC的IP地址,下载程序;
5.运行Modbus主站PLC和从站PLC的程序,打开监视,监视接收和发送存储区;
6.通过Modbus-RTU通讯进行数据的读取和写入。
是否有帮助?