我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Video:EcoStruxure Machine Expert ASCII通信功能
问题描述:
EcoStruxure Machine Expert ASCII通信功能

所属产品线:
EcoStruxure Machine Expert(原SoMachine)

应用环境:
EcoStruxure Machine Expert

解决方法:

本视频主要介绍Machine Expert如何进行ASCII通讯,步骤如下:

1. 新建第一个项目程序;(01:05)

2. 添加M241 PLC,进入串口配置界面,配置通信协议和通信参数;(01:20)

3. 在编程界面里调用 ADDM 和 SEND_RECV_MSG 功能块;(02:45)

4. 新建第二个项目程序;(06:11)

5. 添加M241 PLC,进入串口配置界面,配置通信协议和通信参数;(06:24)

6. 在编程界面里调用 ADDM 和 SEND_RECV_MSG 功能块;(07:24)

7. 将两个程序分别下载到PLC;(10:22)

8. 运行程序两个PLC的程序,监视接受和发送存储区;(10:56)

9. 通过ASCII通讯传送字符串。(13:03)