我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Video:EcoStruxure Machine Expert单相高速计数功能
问题描述:
EcoStruxure Machine Expert单相高速计数功能

所属产品线:
EcoStruxure Machine Expert(原SoMachine)

应用环境:
EcoStruxure Machine Expert

解决方法:

本视频主要介绍Machine Expert的单相高速计数功能,步骤如下:

1.单相高速计数功能分为Simple高速计数和Main高速计数;(00:22)

2.一次性模式原理介绍;(00:45)模数回路原理介绍;(01:55)事件原理介绍;(02:54)

3.使用M241进行Main单相高速计数一次性模式实验。(04:05)

4.设置计数器为HSC主单相,计数模式选择一次性,在配置界面设置参数;(04:34)

5.在编程界面调用HSCMain_M241功能块,填写引脚的变量;(06:45)

6.在编程界面调用EXPERTGetCapturedValue,捕捉当前计数器的值;(11:40)

7.将程序下载到PLC,监视程序变量;(13:00)

8.演示 HSCMain_M241功能块的功能;(14:25)

9.演示捕捉功能块的功能;(15:32)

10.使用M241进行Main单相高速计数模数回路模式实验;(17:02)

11.设置计数器为HSC主单相,计数模式选择模数回路,在配置界面设置参数;(17:11)

12.在编程界面调用HSCMain_M241功能块,填写引脚的变量;(18:30)

13.将程序下载到PLC,监视程序变量;(19:48)

14.一次性模式和模数回路的区别;(21:00)

15.使用M241进行Main单相高速计数事件模式实验;(22:00)

16.设置计数器为HSC主单相,计数模式选择事件计数,在配置界面设置参数;(22:11)

17.在编程界面调用HSCMain_M241功能块,填写引脚的变量;(22:40)

18.将程序下载到PLC,监视程序变量;(23:49)