我们今天能为您提供什么帮助?

Video:EcoStruxure Machine Expert双相高速计数功能

问题描述:
EcoStruxure Machine Expert双相高速计数功能

所属产品线:
EcoStruxure Machine Expert(原SoMachine)

应用环境:
EcoStruxure Machine Expert

解决方法:

本视频主要介绍Machine Expert的双向相高速计数功能,步骤如下:

1.双相高速计数是Main类型双向配置的高速计数功能;(00:22)

2.模数回路原理介绍;(01:22)自由大型原理介绍;(03:23)积分原理图介绍;(04:52)

3.使用M241进行Main双相高速计数自由大型模式实验。(06:24)

4.设置计数器为HSC主双相,计数模式选择自由大型,输入模式选择A向上B向下,设置参数;(06:59)

5.在编程界面调用HSCMain_M241功能块,填写引脚的变量;(08:40)

6.将程序下载到PLC,监视程序变量;(10:40)

7.演示 HSCMain_M241功能块的功能;(11:33)

8.设置计数器为HSC主双相,计数模式选择自由大型,输入模式选择A脉冲B方向,设置参数;(12:43)

9.在编程界面调用HSCMain_M241功能块,填写引脚的变量;(13:40)

10.将程序下载到PLC,监视程序变量;(14:38)

11.演示 HSCMain_M241功能块的功能;(15:07)

12.设置计数器为HSC主双相,计数模式选择自由大型,输入模式选择正常积分X4,设置参数;(16:48)

13.在编程界面调用HSCMain_M241功能块,填写引脚的变量;(17:46)

14.将程序下载到PLC,监视程序变量;(18:37)

15.演示 HSCMain_M241功能块的功能;(18:51)