FA419600
FA419600
我们今天能为您提供什么帮助?
[Q&A]ATV310A变频器能否使用中文面板?
问题描述:
ATV310A变频器能否使用中文面板?
所属产品线:
ATV310A变频器
解决方法:
ATV310A变频器不能使用中文面板。变频器中文面板有VW3A1101,VW3A1111和VW3A1113,但这三个型号都不能与ATV310A变频器配合使用,ATV310A可以选面板VW3A1006或VW3A1007,显示内容与变频器本体自带面板相同。
首次发布日期:
2021/6/29
修订日期:
2021/6/29
是否有帮助?
是
否
探索更多
范围:
ATV310变频器
探索更多
范围:
ATV310变频器