我们今天能为您提供什么帮助?

ATV310变频器的最大输出频率和什么参数有关系?

问题描述:
ATV310变频器的最大输出频率和什么参数有关系?

所属产品线:
ATV310A变频器

解决方法:
ATV310A的最大输出频率“308”和电机额定频率“306”有关,“308”默认最大是“306”的10倍,所以当“306”是默认的50Hz时,“308”最大值是400Hz(如下图)。
​当“306”改为30Hz后,“308”最大值就只能到300Hz了。