我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Video:EcoStruxure Machine Expert频率计与周期计功能
问题描述:
EcoStruxure Machine Expert频率计与周期计功能

所属产品线:
EcoStruxure Machine Expert(原SoMachine)

应用环境:
EcoStruxure Machine Expert

解决方法:

本视频主要介绍Machine Expert高速计数的频率计与周期计功能,步骤如下:

1.频率计原理介绍;(00:23)

2.周期计原理介绍;(01:07)

3.使用M241进行频率计与周期计实验。(02:15)

4.设置计数器为频率计,设置参数;(02:46)

5.在编程界面调用HSCMain_M241功能块,填写引脚的变量;(03:17)

6.将程序下载到PLC,监视程序变量;(04:45)

7.设置计数器为周期计,周期模式选择沿对沿,设置参数;(06:18)

8.在编程界面调用HSCMain_M241功能块,填写引脚的变量;(07:10)

9.将程序下载到PLC,监视程序变量;(08:16)

10.周期模式选择沿对反向沿的作用;(09:05)