我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Video:EcoStruxure Machine Expert反射输出功能
问题描述:
EcoStruxure Machine Expert反射输出功能

所属产品线:
EcoStruxure Machine Expert(原SoMachine)

应用环境:
EcoStruxure Machine Expert

解决方法:

本视频主要介绍Machine Expert高速计数的反射输出功能,步骤如下:

1.设置计数器为HSC主单相,计数模式选择模数回路,设置参数(00:30)

2.启用比较功能,设置阈值,设置反射输出(01:34)

3.在编程界面调用HSCMain_M241功能块,填写引脚的变量;(03:23)

4.将程序下载到PLC,监视程序;(06:16)

5.接通比较位,使用反射输出位;(07:10)

6.查看计数器触发的事件;(09:27)