我们今天能为您提供什么帮助?

Video:EcoStruxure Machine Expert PTO功能介绍

问题描述:
EcoStruxure Machine Expert PTO功能介绍

所属产品线:
EcoStruxure Machine Expert(原SoMachine)

应用环境:
EcoStruxure Machine Expert

解决方法:

本视频主要介绍Machine Expert的PTO功能,步骤如下:

1.PTO的功能介绍;(0:22)

2.PTO的配置介绍;(02:16)

3.运动功能块、管理功能块、数据单元类型、回归模式介绍;(03:38)

4.使用M241进行PTO实验;(07:53)

5.脉冲发生功能选择PTO,设定参数;(08:10)

6.在编程界面调用MC_Power_PTO功能块,填写引脚的变量;(10:48)

7.在编程界面调用MC_Home_PTO功能块,填写引脚的变量;(12:39)

8.在编程界面调用MC_MoveAbsolute_PTO功能块,填写引脚的变量;(15:02)

9.在编程界面调用MC_Halt_PTO功能块,填写引脚的变量;(16:15)

10.在编程界面调用MC_ReadParameter_PTO功能块,填写引脚的变量;(17:20)

11.在编程界面调用MC_Reset_PTO功能块,填写引脚的变量;(18:20)

12.将程序下载到PLC,监视程序;(19:20)

13.设置MC_Home_PTO功能块的输入参数,执行回原点动作;(20:42)

14.设置MC_MoveAbsolute_PTO功能块的输入参数 ,执行绝对位置动作;(23:13)

15.设置MC_Halt_PTO功能块的输入参数 ,执行正常停止动作;(25:36)

16.设置MC_ReadParameter_PTO功能块的输入参数,读取轴参数;(26:19)

17.演示MC_Reset_PTO功能块的复位功能;(27:13)