Video:EcoStruxure Machine Expert PWM和FG功能介绍
问题描述:
EcoStruxure Machine Expert PWM和FG功能介绍所属产品线:
EcoStruxure Machine Expert(原SoMachine)应用环境:
EcoStruxure Machine Expert解决方法:
本视频主要介绍Machine Expert的PWM和FG功能,步骤如下:
1.PWM的功能介绍;(0:22)
2.FG功能介绍;(02:24)
3.使用M241进行实验;(03:00)
4.脉冲发生功能选择PWM,设定参数;(03:35)
5.在编程界面调用PWM_M241功能块,填写引脚的变量;(04:03)
6.将程序下载到PLC,监视程序,演示PWM_M241功能块的功能 ;(06:30)
7.脉冲发生功能选择FreqGen,设定参数;(09:31)
8.在编程界面调用FrequencyGenerator_M241功能块,填写引脚的变量;(10:08)
9.将程序下载到PLC,监视程序,演示FrequencyGenerator_M241功能块的功能 ;(11:10)
是否有帮助?