我们今天能为您提供什么帮助?

Video:EcoStruxure Machine Expert以太网通信功能介绍

问题描述:
EcoStruxure Machine Expert以太网通信功能介绍

所属产品线:
EcoStruxure Machine Expert(原SoMachine)

应用环境:
EcoStruxure Machine Expert

解决方法:

本视频主要介绍Machine Expert的以太网通讯功能,步骤如下:

1.打开以太网配置界面,配置通讯参数;(01:00)

2.演示Web服务器功能;(03:27)

3.新建POU编写一段程序;(03:58)

4.添加Web数据配置,选中需要监控的变量;(05:35)

5.将程序下载到PLC中;(06.07)

6.打开浏览器,输入PLC的IP地址登陆PLC,监控PLC的变量;(06:35)

7.诊断界面和维护界面;(09:15)