我们今天能为您提供什么帮助?

Video:EcoStruxure Machine Expert EthernetIP 主站功能介绍

问题描述:
EcoStruxure Machine Expert EthernetIP 主站功能介绍

所属产品线:
EcoStruxure Machine Expert(原SoMachine)

应用环境:
EcoStruxure Machine Expert

解决方法:

本视频主要介绍Machine Expert的EthernetIP主站功能,步骤如下:

1.配置EthernetIP从站,在以太网配置界面设置通讯参数,添加EthernetIP设备,配置设备参数;(00:38)

2.导出EDS文件,保存;(02:14)

3.将程序下载到从站PLC中;(02:40)

4.配置EthernetIP主站,在以太网配置界面设置通讯参数;(03:11)

5.安装从从站导出的EDS文件;(04:02)

6.添加工业以太网管理器,添加设备,添加连接;(04:25)

7.将程序下载到主站PLC中,测试通讯数据;(05:46)