我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Video:EcoStruxure Machine Expert OPC UA通信介绍
问题描述:
EcoStruxure Machine Expert OPC UA通信介绍

所属产品线:
EcoStruxure Machine Expert(原SoMachine)

应用环境:
EcoStruxure Machine Expert

解决方法:

本视频主要介绍Machine Expert的OPC UA通讯功能,步骤如下:

1.在以太网配置界面设置通讯参数;(01:13)

2.打开OPC UA服务器配置,配置参数;(01:28)

3.在编程界面编写一段程序;(03:50)

4.添加OPC UA Symbol Configuration,勾选需要通讯的变量;(04:23)

5.将程序下载到PLC中;(04:46)

6.在OPCUA的客户机软件中连接PLC,监视PLC的变量;(5:13)