我们今天能为您提供什么帮助?

Video:EcoStruxure Machine Expert TM3BCEIP通信功能介绍

问题描述:
EcoStruxure Machine Expert TM3BCEIP通信功能介绍

所属产品线:
EcoStruxure Machine Expert(原SoMachine); Modicon TM3扩展模块

应用环境:
EcoStruxure Machine Expert

解决方法:

本视频主要介绍TM3BCEIP的通讯功能,步骤如下:

1.TM3BCEIP总线耦合器介绍;(00:22)

2.给TM3BCEIP通电,使用Mini-USB电缆连接到电脑,设定电脑以太网IP;(02:18)

3.打开浏览器,输入TM3BCEIP的IP地址,登陆到总线耦合器设备;(03:30)

4.在维护页面中配置TM3BCEIP的IP地址;(04:46)

5.使用M241通过EthernetIP方式连接TM3BCEIP;(05:08)

6..在以太网配置界面设置通讯参数;(06:08)

7.添加工业以太网管理器,添加TM3BCEIP设备;(07:07)

8.将程序下载到PLC中;(08:40)