我们今天能为您提供什么帮助?

[Q&A]ATV320变频器可通过自动重启动功能复位的故障有哪些?

问题描述:
ATV320变频器可通过自动重启动功能复位的故障有哪些?

所属产品线:
ATV320变频器

解决方法:

ATV320变频器可通过自动重启动功能复位的故障有:

LFF3 4-20mA缺失(AI3) SCF5 电机短路
obF 制动过速 SLF1 Modbus通信故障
oHF 变频器过热 SLF2 PC软件通信故障
oLC 过程过载 SLF3 图形终端通信故障
oLF 电机过载 SSF 转矩/电流超限
oPF1 输出缺少1相 uLF 过程欠载故障
oPF2 输出缺少3相 tJF IGBT过热
oSF 输入过电压 EPF1 LI/位输入的外部故障
SCF1 电机短路 EPF2 外部通信故障
SCF3 接地短路 tnF 自整定故障
SCF4 IGBT短路 FCF2 输出接触器未关闭
bLF 制动控制 LCF 输入接触器故障
CnF 网络错误 oCF 过流故障
CoF CANopen通信故障 otFL LI6=PTC过热
FbES 功能块停止故障 PtFL LI6=PTC探头故障

注:引起故障的原因消失后才能使用自动重启动功能复位故障,并且oHF,oLF这类故障需要等待一段时间后才可复位。

ATV320变频器自动重启动设置请参考:ATV320变频器如何设置自动重启功能?