Video:EcoStruxure Machine Expert ModbusTCP通信功能介绍
问题描述:
EcoStruxure Machine Expert ModbusTCP通信功能介绍所属产品线:
EcoStruxure Machine Expert(原SoMachine)应用环境:
EcoStruxure Machine Expert解决方法:
本视频主要介绍Machine Expert的Modbus TCP通讯功能,步骤如下:
1.配置ModbusTCP客户机,在以太网配置界面设置通讯参数;(00:46)
2.在编程界面调用ADDM和READ_VAR功能块;(01:33)
3.在编程界面调用WRITE_VAR功能块;(05:54)
4.编写程序循环执行功能块;(07:45)
5.将程序下载到客户机PLC中;(08:23)
6.配置ModbusTCP服务器,在以太网配置界面设置通讯参数;(08:52)
7.将程序下载到服务器PLC中,监视PLC变量;(10:38)
9.在客户机的PLC程序中,激活功能块,测试通讯数据;(11:40)
是否有帮助?