我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
ATV320变频器设置了密码2(COD2)并将访问等级设置为非专家级后,无法进入COD2参数,如何解决?
问题描述:
ATV320 COD2 中文面板解密

所属产品线:
ATV320变频器

解决方法:

在知道密码2(COD2)的前提下,可以通过中文面板VW3A1101或者SOMOVE联机解密。

一、中文面板解密

ATV320变频器加密后通过简易面板无法进入“访问等级”这个参数,但是中文面板VW3A1101可以。步骤如下:

1、进入菜单 3界面--3.1访问等级,将访问等级修改为“专家级”。

2、进入菜单 2监视--密码2,输入密码解密,然后取消密码。

简易面板就可以看到所有参数了。

二、SOMOVE解密

ATV320变频器在通过SOMOVE 联机时,会弹出对话框要求输入密码。输入密码后就可以看到所有参数,然后在窗口“设备--保护--删除密码”中取消密码,简易面板就可以看到所有参数了。