Video:EcoStruxure Machine Expert CANopen与伺服控制介绍
问题描述:
EcoStruxure Machine Expert CANopen与伺服控制介绍所属产品线:
EcoStruxure Machine Expert(原SoMachine)应用环境:
EcoStruxure Machine Expert解决方法:
本视频主要介绍Machine Expert CANopen与伺服通讯功能,步骤如下:
1.添加M241,在CAN_1中添加CANopen_Performance,添加LXM28伺服驱动器,设置参数;(01:00)
2.在SDO中添加通讯数据;(02:42)
3.在编程界面中调用MC_Power_LXM28,填写引脚变量;(03:42)
4.在编程界面中调用MC_MoveVelocity_LXM28,填写引脚变量;(04:48)
5.在编程界面中调用MC_Halt_LXM28,填写引脚变量;(05:40)
6.在编程界面中调用MC_Reset_LXM28,填写引脚变量;(06:20)
7.将程序下载到服务器PLC中;(06:50)
8.启用复位功能,启用使能功能,启用速度功能块,伺服电机开始运行;(07:18)
9.启用停止功能块,伺服电机停止;(08:50)
是否有帮助?