我们今天能为您提供什么帮助?

ATV340变频器如何分配数字输入的功能?

问题描述:
ATV340变频器如何分配数字输入的功能?

所属产品线:
ATV340变频器

解决方法:

相关链接:

变频器如何进入菜单:菜单介绍

为避免功能冲突,请先恢复出厂,步骤请看:恢复出厂

注意恢复出厂会导致之前设置参数丢失。

ATV340在输入输出菜单中的I/O分配中的参数都是只读参数,可以进入查看该端子有分配哪些功能。如果需要给端子分配功能,需要找到相应的功能,然后将该端子分配给该功能。

下图是将ATV340端子DI4功能分配为故障复位的操作步骤示意图: