我们今天能为您提供什么帮助?

ATV340,ATV930的最大输出频率设置范围和什么参数有关系?

问题描述:
ATV340、ATV930、ATV950、ATV960、ATV980、ATV9A0、ATV9B0的最大输出频率设置范围和什么参数有关系?

所属产品线:
ATV340变频器; ATV御程系列ATV900变频器

解决方法:

ATV340,ATV930的“最大输出频率”和“电机额定频率”有关,“最大输出频率”默认最大是“电机额定频率”的10倍,所以当“电机额定频率”是默认的50Hz时,最大输出频率”最大值是500Hz。

​当“电机额定频率”改为60Hz后,“最大输出频率”最大值就可以到599Hz了。

以上内容同样适用于御程系列ATV900的其它子系列变频器。