[Q&A]ATV312变频器的自动重启动功能如何设置?
问题描述:
ATV312变频器的自动重启动功能如何设置?所属产品线:
ATV312变频器解决方法:
ATV312变频器设置自动重启功能,参数路径如下:
1.自动重启动:
2.最大重新启动时间:时间可以设置为5分钟---无限制时间(Ct代表无限制时间)。
一旦设置时间 tAr 结束,如果没有重启动,程序就会中止,变频器保持锁定状态直到被关闭,然后再次接通。
注意:使用自动重启动功能,必须将[2/3 线控制] tCC设置为[2线制控制]2C,并且 将[2线式] tCt 设置为[电平]LEL。
ATV312变频器可通过自动重启动功能复位的故障请参考:ATV312变频器可通过自动重启动功能复位的故障有哪些?
是否有帮助?