Video:EcoStruxure Machine Expert SD卡固件更新,程序下载,与数据存储功能
问题描述:
EcoStruxure Machine Expert SD卡固件更新,程序下载,与数据存储功能所属产品线:
工业机械自动化控制器(PLC); EcoStruxure Machine Expert(原SoMachine)应用环境:
EcoStruxure Machine Expert解决方法:
本视频主要介绍Machine Expert的SD卡功能,步骤如下:
1.介绍使用SD卡下载程序;(00:20)
2.将SD卡格式化为FAT32格式;(01:05)
3.在编程界面编写一段程序;(02:02)
4.在工程中选择大容量存储,添加宏命令,生成文件到SD卡;(03:00)
5.先将M241断电,插入SD卡,在将M241通电,下载程序和固件;(04:20)
是否有帮助?