Video:EcoStruxure Machine Expert控制器系统字介绍
问题描述:
EcoStruxure Machine Expert控制器系统字介绍所属产品线:
EcoStruxure Machine Expert(原SoMachine)应用环境:
EcoStruxure Machine Exper解决方法:
本视频主要介绍Machine Expert的系统字功能,步骤如下:
1.介绍M241控制器系统字;(00:20)
2.介绍M241的系统功能;(01:32)
3.介绍M241的PLCSystem库数据类型;(02:56)
是否有帮助?