我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Video:EcoStruxure Machine Expert M262运动控制功能介绍
问题描述:
EcoStruxure Machine Expert M262运动控制功能介绍

所属产品线:
EcoStruxure Machine Expert(原SoMachine)

应用环境:
EcoStruxure Machine Expert

解决方法:

本视频主要介绍Machine Expert的运动控制功能,步骤如下:

1.介绍M262控制器;(00:22)

2.介绍M262M控制器的特点;(00:57)

3.介绍Sercos接口的主要功能;(01:34)

4.介绍FC_BuildIDN功能块;(03:40)