我们今天能为您提供什么帮助?

Video:SD 卡、TMH2GDB 远程图形终端介绍

问题描述:
SD 卡、TMH2GDB 远程图形终端介绍

所属产品线:
Modicon睿易系列 M100可编程控制器

应用环境:
EcoStruxure Machine Expert-Basic

解决方法:

本视频主要介绍了Micro SD卡在M100、M200控制器上的主要作用以及远程图形终端TM2HGDB的特性与功能;