我们今天能为您提供什么帮助?

ATV340变频器报EPF1故障如何处理?

问题描述:
ATV340变频器报EPF1故障如何处理?

所属产品线:
ATV340变频器

解决方法:

相关链接:

变频器如何进入菜单:菜单介绍

ATV340变频器报EPF1是外部错误,可能的原因有以下2个:
(1)由Profinet通讯触发的外部错误。
(2)通过'外部故障分配'参数设置的逻辑输入端子触发的故障。

对于第一种情况,可以参考下面链接的内容:ATV340采用Profinet通讯,在设置初期遇到EPF1或EPF2,是由什么原因造成的?

对于第二种情况,需要检查'外部故障分配' 参数的设置,步骤如下:

例如将 '外部故障分配' 参数设置为 “DI3”,则当DI3端子有输入时,变频器会报EPF1故障,消除故障原因,即DI3端子的输入信号断开后,通过外部端子故障复位或者变频器重新上电等方式即可复位EPF1故障。