我们今天能为您提供什么帮助?

如何设置ATV340的模拟量输出?

问题描述:
如何设置ATV340的模拟量输出?

所属产品线:
ATV340变频器

解决方法:

ATV340使用模拟量输出作为反馈,需要在变频器对应的模拟量输出通道,进行参数配置。

如:将AQ1功能设置为电机输出频率,输出类型为4-20mA,参数修改路径为:

注意:接线时,AQ1为正,COM为负。

AQ1输出4-20mA对应范围为:0 [最大频率] tFr

AQ具体能设置为哪些功能,请参考ATV340变频器编程手册

常见问题:

ATV340使用模拟量反馈电机电流的对应范围是多少?

ATV340如何进入菜单?