我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Video:EcoStruxure Machine Expert-Basic功能块介绍
问题描述:
EcoStruxure Machine Expert-Basic功能块介绍

所属产品线:
EcoStruxure Machine Expert - Basic(原SoMachine Basic)

应用环境:
EcoStruxure Machine Expert-Basic

解决方法:

本视频介绍了EcoStruxure Machine Expert - Basic的功能块:

1、定时器功能块(TON、TOF、TP);

2、FIFO寄存器:先入先出寄存器,LIFO寄存器,后入先出寄存器;

3、移位寄存器:将十六进制的二进制位左移或右移;

4、步进计数器:提供了一系列可分配动作的步;

5、鼓功能块:在鼓的每一步可配置一些输出;

6、RTC功能:读取或更改PLC的RTC时钟;

7、脉冲功能:在脉冲发生器中进行配置,选择不同的功能;

8、驱动器对象:变频器连接驱动器以后对变频器进行控制输出及状态读取;

9、通讯功能:控制器与其他Modbus设备进行通讯时使用的功能块;

10、用户定义功能块:可以调用在任务中编写的用户定义功能块。