我们今天能为您提供什么帮助?

Video:EcoStruxure Machine Expert-Basic功能块应用案例

问题描述:
EcoStruxure Machine Expert-Basic功能块应用案例

所属产品线:
EcoStruxure Machine Expert - Basic(原SoMachine Basic)

应用环境:
EcoStruxure Machine Expert-Basic

解决方法:

本视频介绍了EcoStruxure Machine Expert - Basic的通讯功能块应用案例:

1、选择两款PLC分别作为客户机及服务器;

2、打开软件,进入编程页面,选择客户机的PLC并配置以太网,勾选启用安全协议;

3、配置Modbus TCP参数;

4、选择通讯功能块Read_Var和Write_Var,配置参数及管脚;

5、打开新的软件,进入编程页面,选择服务器的PLC并配置以太网,勾选启用安全协议;

6、添加监控数据表,将要监控的数据进行监控;

7、试运行程序。