我们今天能为您提供什么帮助?

Video:EcoStruxure Machine Expert软件安装

问题描述:
EcoStruxure Machine Expert软件安装

所属产品线:
EcoStruxure Machine Expert(原SoMachine)

应用环境:
EcoStruxure Machine Expert

解决方法:

本视频介绍了机器专家软件的安装,机器专家分在线安装和离线安装两种,本视频以离线安装为例:

1、解压文件夹,打开文件夹,首先安装Microsoft.NET,安装过程不要进行其他操作;

2、以管理员身份运行机器专家安装包,选择语言启动安装向导;

3、选择安装新软件,离线安装在来源处从本地选择下载的安装文件Productlist.sepl;

4、选择需要的语言然后确定;

5、根据自己的需要选择需要安装的组件,安装的组件越多,所占存储空间越大;

6、若安装过程中出现需要安装Microsoft.Net Framework 3.5 SP1的错误,则需先取消安装并安装SP1,安装过程中不用要进行其他操作;

7、SP1安装完成后打开机器专家安装向导安装软件;

8、如需使用M218则需在自定义版本中输入M218的产品代码并安装。