Video:EcoStruxure Machine Expert固件更新
问题描述:
EcoStruxure Machine Expert固件更新所属产品线:
EcoStruxure Machine Expert(原SoMachine)应用环境:
EcoStruxure Machine Expert解决方法:
本视频介绍了机器专家软件的固件升级,注意更新之前将PLC程序备份,更新过程中PLC将被清空,更新开始后不能中断,否则PLC无法正常运行;
1、使用USB更新固件,首先打开软件,选择工具,外部工具中的Controller Assistant;
2、选择更新固件,选择要更新的控制器和控制器的固件版本;
3、选择在控制器上写入则通过USB进行更新固件;
4、双击PLC的型号,选择节点名称,点击连接,按照提示进行操作,等待更新完成;
5、PLC上的ERR指示灯规律闪烁说明固件更新成功,PLC重启完成;
6、使用SD卡更新固件,首先打开软件,选择工具,外部工具中的Controller Assistant;
7、选择更新固件,选择要更新的控制器和控制器的固件版本;
8、选择写入则通过SD卡进行更新固件;
9、从电脑上弹出SD卡,PLC电源断开后将SD卡插入PLC中,将PLC上电,PLC上SD指示灯高频闪烁表示PLC在更新固件,SD常亮且ERR灯规律闪烁说明固件更新成功,PLC断电取出SD卡;
10、用户的账号和密码均为Administrator。
是否有帮助?