ATV340变频器多电机配置功能采用源型接法如何接线?
问题描述:
ATV340变频器多电机配置功能采用源型接法如何接线?所属产品线:
ATV340变频器解决方法:
ATV340变频器多电机配置功能采用源型接法如何接线如下:

注意:ATV340变频器DI端子公共端22kW以下(含22kW)是DISUP,22kW以上是+24V。
ATV340变频器多电机配置功能设置方法点击右侧查看:设置步骤
是否有帮助?


需要帮助?
产品选型工具
快速轻松地为您的应用找到合适的产品和附件。
获取报价
开启在线采购咨询,我们的专家将与您联系。
我要采购
开始在线采购咨询,专家将会与您联系!
帮助中心
一站式查找满足您所有需求的支持资源。