我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
M580热备PLC在MAST任务中无法正常使用%S5,但是单机PLC可以正常使用,如何解决?
问题描述:
M580热备PLC在MAST任务中无法正常使用%S5,但是单机PLC可以正常使用,如何解决?

所属产品线:
Modicon M580 ePAC

解决方法:

M580的单机系统MAST默认任务循环任务,一般低于%S5的执行时间,故可以正常使用%S5,但M580热备系统的MAST任务默认循环时间为100MS,与%S5执行时间相同,故无法正常使用%S5。

解决方法:

1.建议新建FAST任务,将%S4和%S5在FAST里面调用。

2.建议更改MAST任务的循环时间,在不影响程序正常运行的条件下,将MAST循环时间缩短。