我们今天能为您提供什么帮助?

M580系列CPU自带SD存储卡吗?

问题描述:
M580系列CPU自带SD存储卡吗

所属产品线:
Modicon M580 ePAC

解决方法:

M580系列CPU不自带SD卡。

如需SD卡,要单独订购型号为BMXRMS004GPF,容量为4GB的SD存储卡。该SD存储卡为“工业用等级”,且进行过格式化处理仅适用于Modicon M580处理器。

该卡用于应用程序备份以及数据存储。