我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
我的PRM网关在软件里连接上了,但是为什么提示CRC文件与PRM配置的CRC不同?
问题描述:
我的PRM网关在软件里连接上了,但是为什么提示CRC文件与PRM配置的CRC不同?

所属产品线:
Modicon M580 ePAC

解决方法:

因为客户修改了DP从站的配置,需要重新下载配置到PRM网关(TCSEGPA23F14F)中。