我们今天能为您提供什么帮助?

M580系列PLC如何清空程序?

问题描述:
M580系列PLC如何清空程序?初始化?

所属产品线:
Modicon M580 ePAC

解决方法:

要想清空M580系列PLC内部的程序,可以按照以下步骤操作:

如果是M580系列的冗余CPU,如BMEH582040,需要将CPU从底板上拆下来,将其背面的旋转选择开关拨码设置为CLEAR,然后将冗余CPU上电再断电,将旋转开关恢复到A或者B即可!

如果是单机的M580,如BMEP582040,用USB线连机成功后,点“PLC-“项目备份”-“清除备份”,在弹出的“保留备份”对话框中选择“OK”,然后选择“断开”,会弹出“断开连接”对话框,注意要选择“NO”,不要选择“YES。(如果选择“YES”,程序将重新保存到CPU中,清除失效)。

CPU断电再上电,PLC启动完成后,ERR红色闪烁,ETH MS和ETH NS指示灯绿色闪烁,表明PLC程序已清空。