我们今天能为您提供什么帮助?

M580能否和ATV61变频器实现Modbus TCP协议?

问题描述:
M580能否和ATV61变频器实现Modbus TCP配置步骤

所属产品线:
Modicon M580 ePAC

解决方法:

可以实现Modbus TCP通讯,但ATV61需要加装Modbus TCP通讯卡。实验例程我们以BMEP582040 和 ATV61通讯为例。

具体实验步骤请参考文档。



附件
ATV61 via Modbus TCP_IP to M580_20200528113033.docx